14.06.2016 11:50 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, ich stelle meine Frage nun auch einmal in der deutschsprachigen Forums- Ecke: Seit diesem Monat, 6.2016 gilt die neue Version der DIN EN ISO 13849-1:2016-06. Es sind einige Änderungen eingeflossen, nachzulesen z.B. hier: http://www.dguv.de/medien/ifa/de/pra/en13849/aenderung_1_von_en13849_1.pdf Arbeitet SET denn nun auch mit dieser Version? Dank, im Voraus, für Antworten. Mit freundlichen Grüßen Martin Klein |
21.04.2017 11:24 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 303 Bewertung:
|
Hallo Herr Muenkel, vielen Dank für ihren Hinweis. Das Safety Evaluation Tool arbeitet mit der Version der ISO-13849-1 aus dem Jahre 2015. Wir geben aktuell aber keinen Verweis auf die Version der Norm mit aus. Beste Grüße, |
SE Support |
|
Folgen Sie uns auf