24.11.2016 10:30 | |
Beigetreten: 17.11.2016 Letzter Bes: 30.03.2023 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Und schon wieder habe ich eine Frage,
Diese Uhrzeit übernehme ich dann auf die 1515SP PC. Einfach mit dem WR_SYS_T. Nun zu meinem Problem: Diese habe ich auf verschiedene Varianten versucht: Wäre sehr nett wenn jemand einen Tipp für mich hätte wie das ganze klappt :)
Allgemein: zu 1: zu 2: Freundliche Grüße und Vielen Dank ANW DateianhangBilder.zip (71 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 24.11.2016 10:43:30Anhang hinzugefügt |
|
24.11.2016 15:51 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 26.05.2023 Beiträge: 10584 Bewertung:
|
Hallo ANW Ansonsten hier das Standardwerk zum Thema: Uhrzeitsynchronisation zwischen einem HMI Bediengerät und einer SIMATIC SPS Edit: füge mal noch am Ende Des DBs 2 Wörter Reserve ein, brauch man immer damit es funktioniert. Grüße Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 24.11.2016 15:53:50If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.11.2016 11:35 | |
Beigetreten: 17.11.2016 Letzter Bes: 30.03.2023 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Vielen Dank euch beiden :) Habe zuerst die Windows-Benutzerrechte angepasst und dann die 2 Reserve-Wörter eingefügt, das ganze klappt jetzt auch wunderbar. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf