27.01.2023 09:29 | |
Beigetreten: 25.03.2011 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Warum ist im Diagnosepuffer der S7-400 (H) CPU eine Event MBT zu sehen. Was bedeutet dieses Event? Event ID 16# 0391 --> Das MBT-Ereignis ist für den Anwender ohne Belang. Aus den Kennungen lässt sich nichts ableiten. Man kann daraus nur ableiten, dass es bei einem S7-400H System einen Sync-Verlust gegeben hat und zu diesem Zeitpunkt gerade die Prozessabbild-Aktualisierung gelaufen ist. Es sollten sich also unmittelbar davor/danach ein weiteres entsprechende Ereignisse zu einem z.B. Defekt bzw. Sync-Verlust finden lassen. Das MBT-Ereignis ist nicht die Ursache für den Defekt bzw. den Sync-Verlust. Hier sollten die Einträge zu einem defekt bzw. einem Sync-Verlust genauer angesehen werden. Gegebenenfalls ist solches Verhalten bereits in einem Firmware Update verbessert. Daher sollte die Beschreibung der verfügbaren Versionen überprüft werden:
Wenn keine Angaben zu diesem Verhalten (Defekt Kennung bzw. Sync Verlust) zu finden sind, sollte dazu ein Fall beim Customer Support eröffnet werden. Da diese Ursachen unterschiedlichster Art sein können, sind zur Analyse jedoch folgende Daten/Diagnoseinformationen notwendig:
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf