05.06.2007 12:47 | |
Beiträge: 40 Bewertung: (11) |
Hallo, möchte mich vorerst für die Hilfe im Forum bedanken, damit es möglich war diese Schaltung zu erstellen. Ich denke, dass bestimmt Interesse besteht, gleichzeitig bis zu 16 Temperaturfühler Pt 1000 mit der LOGO zu verarbeiten ohne teure PT100 Module kaufen zu müssen und stelle dieses Projekt daher im Forum zur Verfügung. Beste Grüße mexx Dateianhang16 Kanal MUX.zip (1544 Downloads) |
16.06.2007 22:02 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo mexx, hallo liebe LOGO-Gemeinde, mexx, ich finde es prima, dass du deine Lösung nach entsprechender Lösungsfindung hier im Forum veröffentlichst. Die von superbrudi vorgeschlagene Problemlösung zur Speicherung von analogen Werten ist hervorragend; die von dir verwendete Erzeugung eines 4-bit-BCD-Codes aus Impulsen läßt sich jedoch wesentlich effizienter lösen. Dazu ist im Dateianhang ein entsprechender Vorschlag angegeben. MfG Betel DateianhangTest_Wandlung_Dezimal_nach_BCD.zip (1183 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
09.08.2011 14:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Bei www.rinck-electronic.de bekommst du so einen MUX. Bei der Logo ist mit max. 8 analogen Eingängen Schluß.... Handbuch lesen " max-Ausbau " |
08.04.2012 13:02 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Dort kann man direkt ohne Messumformer die PT1000 anschliessen.Sehe ich das richtig. Beim Amex geht das,aber ist der von RICK der gleiche??? |
Folgen Sie uns auf