05.01.2018 21:49 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung:
|
Hallo noch einmal! Habe dir nun ein kleines Programm geschrieben wo du einen einzelnen Merker ändern kannst. Es muss die Datei "Einstellungen.ini" angepasst werden. IP: IP der LOGO Wenn Impuls=True wird der Merker für 500ms auf 1 gesetzt, Toggler ist inaktiv. Wenn Impuls=False ist Toggler aktiv. Wenn Toggler=False wird der Merker immer auf 1 gesetzt und bleibt auch so Wenn Toggler=True wird der Merker 1 wenn 0, oder Merker wird 0 wenn 1 Auf Fehler, ob die Datei richtig geändert wurde, wird es nicht überprüft. Also wenn man die INI falsch ändert (Schreibfehler), crasht natürlich das Programm Vielleicht kannst du ja damit was anfangen, oder jemand anders kann es gebrauchen. Mfg Sierra Edit: Anhang aktualisiert DateianhangLogo_Updater_V2.zip (296 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Sierra83 am: 05.01.2018 23:51:44 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
05.01.2018 23:50 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung:
|
Danke fürs testen, im Toggler Abschnitt hat er leider ne Zeile übersprungen Hiermit sollte es nun passen Mfg Sierra DateianhangLogo_Updater_V2.zip (385 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.01.2018 11:34 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung:
|
Hallo! Habe es nun etwas ertweitert. Man kann jetzt mehrere Einträge machen. Es gibt nun 2 Klassen, Merker und VM Dabei ist wichtig dass Klassen [ ] jeweils eine fortlaufende Nummer haben. [Merker1], [Merker2], [Merker3], usw. Man kann nun auch die Impulsdauer in Millisekunden angeben. Wenn "Impuls" nicht benötigt wird, reicht es nur "Toggler" anzugeben. Ich hoffe es funktioniert alles Mfg Sierra DateianhangLogo_Updater_Full.zip (449 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
10 Benutzer |
Folgen Sie uns auf