15.04.2020 23:22 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
hallo an die Gemeinde Problem : 2 Analogwerte sollen verglichen werden , " immer " wenn AI1 > AI2 dann Q1 =1, wenn AI1 = AI2 dann Q1 =0 wenn AI1 < AI2 dann Q1 =0 AI1 und AI2 verändern sich beide stetig , es sind Temperaturen von 2 Warmwasserbehältern Q1 schaltet eine Ausgleichpumpe ich habe keine Analogfunktion gefunden , die das macht. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/16/2020 08:43:15Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.04.2020 05:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33731 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_114098, zuerst einmal willkommen im Forum. Im Anhang ein Beispiel. Analogwerte vergleicht man mit einem Analogkomperator. Er bietet auch die Möglichkeit, eine Hysterese einzustellen, welche man auch immer nutzen sollte. Damit die Pumpe nicht bei jedem Bitwechsel ein- bzw. ausschaltet, was einem Flattereffekt entspricht. DateianhangTemperaturen_vergleichen_(0BA8.Standard).zip (167 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
16.04.2020 21:03 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, "...wer sucht der findet..." also in folgendem Beitrag findet Ihr alles dazu was Ihr braucht: Hinweise zum Prüfen bzw. Vergleichen von Analogwerten mit einer Konstanten und miteinander MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf