Industry Online Support
Technical Forum
05.02.2013 10:06 | |
Beiträge: 97 Bewertung: (10) |
moin guckst du hier: /tf/WW/en/Posts/35144 grüße |
06.02.2013 08:04 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Danke Hans0815,dass du meinen Beitrag verlinkt hast. Es geht natürlich auch andersherum. Das hatChris ja laut Beschreibung schon richtig gemacht. Um den 2-DMU zu betreiben, schließt du den Plus des MUan 24V (z.B. Klemme 3)an, den Minus des MU an M+ (Klemme 1) und den M- (Klemme 2) an Masse (Klemme 4). Da du das ja gemacht hast, würde ich mal ein Strommesser dazwischenschalten, und kontrollieren, ob überhaupt ein Strom fließt. Grüße BillHearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
06.02.2013 19:16 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Vielen Dank euch beiden, dann werde ich hier mal versuchen ein Messgerät aufzutreiben. es ist immer blöd wenn man sein eigenes Werkzeug nicht dabei hat. |
Folgen Sie uns auf