12.10.2016 22:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33742 Bewertung:
|
Da sehe ich im Augenblick keine Möglichkeit, da die LOGO! keine Sprungbefehle wie eine SPS kennt. Die einzige Möglichkeit, welche ich sehe, ist zwischen LOGO!s ein Lebensbit auszutauschen und dieses auszuwerten. Diese Auswertung mit jedem Netzwerkeingang verunden. Im Anhang mal das Prinzip. DateianhangNetzwerkueberwachung.zip (257 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
13.10.2016 21:42 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Das mit dem Lebensbit werde ich checken...danke.. |
13.10.2016 21:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33742 Bewertung:
|
Auch wenn du einen Merker nimmst.... Das geht immer über den VM-Bereich. |
13.06.2021 18:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33742 Bewertung:
|
Machst du dies per Drag & Drop? |
Folgen Sie uns auf