30.09.2012 17:15 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Hallo, hab mir mal die Schaltung mit FlipFlop (aus Nand oder And Gliedern ) aufgebaut, krieg es aber nicht hin. Danke aber trotzdem für eure mühe |
30.09.2012 18:13 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! So würde ich das realisieren! Schalter 1 ein = Ventil ein Schalter 2 ein = Ventil aus Jetzt müssen beide Druckschalter wieder aus sein, um beim nächsten Ein von Druckschalter 1 das Ventil wieder einzuschalten. Ob die Anlage diese Bedingungen erfüllen kann, ist mit deinen bisherigen Beschreibungen nicht festzustellen! DateianhangVentil mit zwei Druckschaltern.zip (75 Downloads) |
Folgen Sie uns auf