23.10.2012 14:44 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 6844 Bewertung:
|
Hallo, Bitte sehen Sie diese link, das ist im English. http://www.dspguide.com/ch4/3.htm Und, das ist die SCL Quellcode ich bereitete. [code]FUNCTION_BLOCK FB1 VAR_INPUT sign:INT; exponent :DWORD; mantissa :DWORD; END_VAR VAR_OUTPUT output:DWORD; END_VAR VAR temp1:DWORD; temp2:dword; END_VAR temp1:= (dw#16#7fffff)AND(mantissa); temp2:= (dw#16#7f800000)and(SHL(IN:= exponent , N:=23)); IF SIGN =0 THEN OUTPUT:= (TEMP1 OR TEMP2); ; ELSE OUTPUT:= ( (DW#16#80000000)OR (TEMP1 OR TEMP2)); ; END_IF; ; END_FUNCTION_BLOCK[/code] hoffe, das hilft Gruss Hamid Hosseini |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.10.2012 15:40 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 6844 Bewertung:
|
Hallo Gunnar, Ich denke, es gibt keinen Baustein in der Bibliothek. Bitte sehen: http://www.oscat.de/downloadmanager/viewdownload/3-oscatbasic/47-oscatbasic332s7.html SCL ist flexibel. Siehe meine Lösung in CFC. Gruss, Hamid Hosseini |
25.05.2014 05:02 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Folder: "Logic gate logic" Working OK .... Thanks for your help. |
Folgen Sie uns auf