29.01.2011 20:24 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Selbst wenn es machbar wäre.... 4A sind da auch nicht ohne. Logo mit Transistor-Ausgängen max. 0,3mA. Da wäre ein SSR / Halbleiterrelais sinnvoll. |
29.01.2011 22:32 | |
Beigetreten: 03.11.2010 Letzter Bes: 25.02.2023 Beiträge: 80 Bewertung:
|
Den Einsatz von SSR hatte er ja schon angedroht :-) |
31.01.2011 08:17 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, Lt HB max. Ausgagsfrequenz der LOGO! 24/24o und 24C/24Co bei der 0BA6 ist 10 Hz. Da wirds wohl eng. Gruß Helmut |
Folgen Sie uns auf