09.06.2019 18:25 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Das erste Problem wird die auf dem Bild erkennbare Portnummer 1502 sein, die sollte auf 502 eingestellt sein, eventuell Tippfehler ? M.f.G. Scorp Habe mittlerweile diesen Link gefunden und die Portnummer wird tatsächlich mit 1502 angegeben, die anscheinend nicht geändert werden kann. Zusätzlich ist noch eine Unit-ID mit 71 angegeben, die man ändern könnte. Ist dann die Frage, ob die Logo mit Port 1502 arbeiten würde oder Portnummern in dem Bereich durch einen zwischengeschalteten Router gesperrt sind. |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 06/09/2019 18:37:23 |
|
09.06.2019 18:48 | |
Beigetreten: 03.06.2019 Letzter Bes: 24.02.2023 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo, der Router lässt die Portnummer zu. Über meinen PC und Modbus Poll kann ich alle Werte empfangen. |
09.06.2019 19:29 | |
Beigetreten: 03.06.2019 Letzter Bes: 24.02.2023 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Habe das Programm übertragen können, aber es bleibt bei 0 |
10.06.2019 10:57 | |
Beigetreten: 03.06.2019 Letzter Bes: 24.02.2023 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo, erstmal danke, aber es funktioniert nur bedingt. Es wird nicht mehr 0 angezeigt, wenn ich z.B. HR 173 nehme, sondern abwechselnd 0.0 und 32767.0 und -32768.0. Egal welches HR ich nehme die Werte sind immer die selben. Bei Modbus Poll musste ich noch "32-float" und da "little-endian byte swap" einschalten, damit ich vernünftige Werte angezeit bekommen habe. Anbei das Programm. DateianhangWechselrichter Forum.zip (575 Downloads) |
Folgen Sie uns auf