Industry Online Support
Technical Forum
14.12.2009 13:06 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (46) |
Hallo! Was Du an Erweiterungsmodulen an eine Logo stecken kannst und wie Du sie zusammenstecken kannst und was Du nicht darfst oder kannst, siehst Du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22724000 Gruß raz |
14.12.2009 13:58 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Dann weiß ich jetzt bescheid und kann meine Steuerung verwirklichen. Nochmals Danke! mfg Marcel |
16.12.2009 07:19 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Also an die 24V Versorgungsspannung hab ich natürlich gedacht. Dazu ist ein 24V Netzteil vorhanden. Aber gut, dass auch Jemand auf sowas achtet |
Folgen Sie uns auf