29.10.2021 18:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Da ja diese Konferenz 25 Jahre LOGO! - Ideenwettbewerb für User schreibgeschützt ist, schreibe ich hier meine Meinung. Scheinbar ist ja die Cloudanbindung (vielleicht wegen nur AWS und Kosten) der LOGOI 8.3 nicht so der Renner, sonst würde man ja nicht in Verlängerung mit diesem "Ideenwettbewerb" gehen. Und scheinbar lockt auch so ein Wettbewerb nicht mehr Kunden ... |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 10/29/2021 18:12:11 |
|
Folgen Sie uns auf