30.11.2020 16:01 | |
Beigetreten: 24.11.2017 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, vor einiger Zeit habe ich meinem Mac auf Big Sur upgedated. Zuvor und auch danach läuft LOGO!Soft Comfort V8.2.1 absolut fehlerfrei. Am Wochenende habe ich dann das Update 8.3 heruntergeladen. Beim Ausführen der Setup-Datei erscheint die Fehlermeldung: "Du hast nicht die benötigten Zugriffsrechte, um das Programm „Setup“ zu öffnen" Ist das ein Big Sur Problem? Oder gibt es beim Update noch sonst etwas zu beachten? Gruß Alkasari ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/01/2020 10:25:24Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf