05.02.2021 07:20 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 734 Bewertung:
|
Servus, als erstes solltest du das letzte FW-Uodate für den CMR2020 einspielen. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109792919 Dann würde ich folgendermassen vorgehen: 1. Bis auf eine direkte Verbindung PC zu CMR, alle Verbindungen trennen, auch Wifi 2. Ping auf den CMR (Deine vergebene oder die Default IP-Adr. des CMR), lokale IP natürlich anpassen. 3. Mittels Web-Browser den Web-Konfig des CMR versuchen. 4. Wenn das funktioniert, dann den CMR entfernen und dein Homenetz verbinden. Jetzt ohne den CMR mal einen Ping auf die Adr. des CMR machen. Evtl. ist ein Gerät im Netz, das die gleiche IP nutzt. 5. Wenn das alles passt, dann alle TN in ein Netz zusammen schalten und prüfen. Hoffe das hilft |
Folgen Sie uns auf