17.05.2021 12:13 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Hallo
SIOS-Forum-Community, Der Sm@rtServer ist
ein Optionspaket von WinCC und basiert auf der VNC-Technologie. Er ermöglicht
die Fernbedienung und –beobachtung von SIMATIC HMI-Produkten via Industrial
Ethernet über das Intranet und Internet. Ablaufplattformen & Lizenzierung
Für das Bedienen und Beobachten des Sm@rtServers stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:
Die Anzahl verbundener Sm@rtClients (die sich gleichzeitig auf einen Sm@rtServer aufschalten können) ist vom jeweiligen Bediengerät abhängig.
Weiterführende Informationen
Hinweis Mit freundlichen Grüßen |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 09/20/2021 17:18:13Hinweis zu Sm@rtServer-Lizenz für Basic Panels 2nd Generation ergänzt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.07.2022 17:40 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Zusätzlich zu den im Beitrag bereits angegebenen Methoden stellt sich die Frage: Wie kann ich mit einem HTML5-Web-Browser auf den Sm@rtServer zugreifen? Es gibt noch die Möglichkeit über Web-Browser auf den Sm@rtServer, des Panels bzw. der WinCC RT Advanced, zuzugreifen. Dies kann entweder über die HTML-Seiten des Panels bzw. der WinCC RT Advanced oder direkt über die Eingabe der IP-Adresse samt Port-Nummer in die Adresszeile des Web-Browsers erfolgen. Siehe Bild 1 unten. Seit TIA Portal V15.1 wird dafür auch kein Java mehr benötigt. Der Zugriff ist hier nur über HTML5 möglich. Damit kann z. B. das HTML-Browser-Control von (nicht Unified) Comfort Panels nicht verwendet werden! Bild 1: Einstellungen im TIA Portal V17 UPD4 (HTML-Seiten sind optional) und auf dem Sm@rtServer im Comfort Panel damit der Zugriff über Miniweb-Server (links) oder direkt über Web-Browser (rechts) auf den Sm@rtServer V17 UPD4 mit TLS1.2‑Unterstützung funktioniert Use Case: Mit dem HTML5-Web-Browser oder mit der Unified Runtime (PC RT oder Unified Comfort Panel) mit dem Browser-Control auf den Sm@rtServer zugreifen. Bild 2: Sm@rtClient.exe auf dem Win10 PC mit dem Zugriff auf den Unified Comfort Panel mit dem Browser-Control das wiederum auf den Sm@rtServer eines Comfort Panels zugreift Herausforderungen bis TIA Portal V17 UPD4: Auf den Sm@rtServer eines (nicht Unified) Comfort Panels über Web zuzugreifen, ist mit einem aktuellen Browser im Moment kaum möglich, da der Sm@rtServer nur TLS 1.0 unterstützt, was viele moderne Web-Browser wiederum nicht mehr unterstützen. Diese unterstützen dagegen fast ausschließlich nur TLS 1.2. oder neuer. Der Webzugriff auf den Sm@rtServer bei der RT Advanced unterstützt hingegen bereits vor dem UPD4 die Verschlüsselung mit TLS 1.2. Abhilfe: Mit TIA Portal V17 UPD4 unterstützt auch der Sm@rtServer auf dem Comfort Panel die Verschlüsselung mit TLS 1.2. Damit ist der Zugriff mit einem aktuellen Web-Browser wieder möglich. Weitere Informationen: FAQ Warum erhalten Sie beim Öffnen des Sm@rtClients mit dem Internet-Browser eine Fehlermeldung? Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juli 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
06.07.2023 09:21 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 1321 Bewertung: (125)
|
Fernzugriff auf SIMATIC Basic Panels mit dem Sm@rtServer Zusätzlich zu den vorangegangenen Beiträgen stellt sich die Frage, wie ein SIMATIC Basic Panel aus der Ferne bedient und beobachtet werden kann. Diese Anforderung kann ab dem TIA Portal V14 mit WinCC Sm@rtServer realisiert werden. Für die TIA Portal Version V14, V15 und V16 wird die Lizenz "SIMATIC WinCC SM@RT Server for SIMATIC Basic Panels " benötigt. Ab dem TIA Portal V17 ist keine Lizenz "SIMATIC WinCC SM@RT Server for SIMATIC Basic Panels " mehr erforderlich, sofern das Panel eine Imageversion größer V17 hat. Weitere Informationen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: Juli 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Folgen Sie uns auf