31.01.2022 18:17 | |
Beigetreten: 03.03.2015 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
So, Update auf 17 UPD2 gemacht und siehe, es geht wieder. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.10.2022 18:50 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 3194 Bewertung: (496)
|
Hallo Noodles,
ich habe es getestet, der Bug ist mit V17, Update 5 behoben! Ich musste da erst etwas nachforschen, da ich den Bug zunächst mit Update 4 auch nicht nachstellen konnte. Ich konnte in Erfahrung bringen, dass der Bug nur auftritt, wenn parallel eine andere Version vom TIA Portal installiert ist. Daher habe ich eine VM mit V16 geklont und dort V17 installiert. Dann erneut geklont und einmal Update 4 und das andere Mal Update 5 installiert. Dann in beiden VMs ein Comfort Panel mit Diagnoseanzeige angelegt und die Simulation gestartet. Bei Update 4 bricht der Start mit Fehlermeldung ab, mit Update 5 läuft es ohne Probleme. Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Stefan Arcularius am: 10/04/2022 05:39:55Link zum Update ergänzt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf