22.10.2021 09:53 | |
Beigetreten: 14.08.2019 Letzter Bes: 17.08.2022 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Hallo, ich hätte vom Hersteller Trumpf (Laserschweißgerät) eine GSDML Datei per E-Mail erhalten, kann diese aber nicht im TIA Portal installieren :/ Ich hätte mir die Datei auch schon angeschaut und mit anderen GSDML Dateien verglichen die funktionieren aber das sieht eigentlich ziemlich gleich aus vom Header etc. DateianhangTrumpf_GSDML.zip (229 Downloads) |
06.12.2021 14:52 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 1653 Bewertung: (302) |
Hi sargan26_g, interessant wäre auch in welcher TIA Version die GSDML installiert werden soll, hier gibt es auch Abhängigkeiten zur unterstützten GSDML-Version. Beispielsweise wird von V13 offziell nur GSDML-Schema Version V2.31 unterstützt. Hier gibt's dazu eine Übersicht: Wie installieren Sie eine GSD-Datei und welche GSD-Dateiversion ist für welche Version für STEP 7 (TIA Portal) freigegeben?
Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf