29.05.2022 17:48 | |
Beigetreten: 09.05.2022 Letzter Bes: 04.08.2022 Beiträge: 83 Bewertung: (0) |
Hallo Experten, ich arbeite mit einer Logo! 0BA6 Standard Firmware 1.05.27 und LSC 8.1.1. Ich versuche in der Schaltung die ich angehängt habe, einen Meldetext hinzuzufügen. Es soll die aktuelle Temperatur ausgegeben werden. Ich weiß, es ist trivial, doch ich bin scheinbar zu blöd dazu. Doch egal was ich eingebe, es erscheint kein Meldetext, weder in der Simmulation, noch in der Logo. Was mache ich falsch. DateianhangTemperaturstufen_0BA8.Standard_V2-2.zip (175 Downloads) |
Wer Tippfehler findet, darf diese gerne behalten !! |
|
Folgen Sie uns auf