14.09.2022 10:28 | |
Beigetreten: 12.06.2021 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Liebes Forum Wir hätte bezüglich des Solartracking Baustein eine Frage. Solar Tracking mit S7-1200 / S7-1500 - ID: 109775729 - Industry Support Siemens Uns wird auf dem 3D-View nicht ersichtlich was mit den Winkeln Alpha & Beta eingetragen wird. Wir haben zwar die Anlage durch hin- und her probieren zum laufen gebracht, aber immer noch nicht so perfekt wie wir es gerne hätten. Vielleicht kennt sich ja ein Mitglied mit dem Baustein aus und kann uns die Funktion von den genannten Winkeln erklären. Wir haben eine 1-Achsige Anlage. Vielen Dank schonmal! |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/14/2022 12:07:21Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf