04.05.2023 19:02 | |
Beigetreten: 04.05.2023 Letzter Bes: 06.08.2023 Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Das heißt Fehlkauf:(? Ich brauche also Basismodul, Versorgungsmodul, AA Erweiterunsmodul? Grüße Marcus |
04.05.2023 19:06 | |
Beigetreten: 04.05.2023 Letzter Bes: 06.08.2023 Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Oder ein 12/24 Schaltnetzteil mit 1-2 A oder 30-50 Watt? |
04.05.2023 19:07 | |
Beigetreten: 04.05.2023 Letzter Bes: 06.08.2023 Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Das hab ich jetzt auch schmerzlich gemerkt:) |
04.05.2023 19:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 33284 Bewertung: (4121)
|
Schaltnetzteil mit 2A ist in Ordnung. Die Module benötigen nicht viel Leistung. |
Folgen Sie uns auf