11.03.2021 14:06 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 316 Bewertung: (33) |
Hallo chrissrx8 Im Anhang habe ich ein komplettes Programm für 4 Kompressoren, das völlig unverändert, ohne weiters auch für 3 Kompressoren genutzt werden kann! (Man erteilt dem 4. Kompressor einfach keine Freigabe. Meine Anlage arbeitet mit nur einem Drucksensor, der einen Einschalt- und einen Ausschaltdruck liefert. Wird der Einschaltdruck unterschritten, so startet ein Kompresser sofort. Bleibt der Einschaltdruck weiter unterschritten schalten zeitlich versetzt weitere Kompressoren zu, bis der Einschaltdruck erreicht ist. Wird der Ausschaltdruck überschritten, wird verzögert ein Kompressor ausgeschaltet. (Die Verzögerung verhindert eine zu hohe Schalthäufigkeit). Bleibt der Ausschaltdruck weiter überschritten, schalten zeitverzögert weitere Kompressoren aus. So wird erreicht dass man einen stabilen Druck erreicht. (Bei 3 Druckschaltern wird die Spanne immer grösser, was einen sehr unstabilen Druck bewirkt) Der automatische Lastwechsel zwischen den Kompressoren erfolgt rollierend, bei jeder Zu- und Abschaltung. (Ausgleich der Kompressor-Laufzeiten) Hat ein Kompressor keine Freigabe (Störung) wird sofort auf den nächsten Kompressor weitergeschaltet (bei Zu- oder Abschaltung) An den &-Gliedern nach den Freigabeeingängen können weitere Bedingungen angeschaltet werden (z.B. Motorschutz, Wartungsschalter u.s.w.) Drückt man die LOGO! Cursor-Taste C4 (nach rechts) für 6 sec. gelangt man in ein selbsterklärendes Einstellungsmenü. (Textdisplay). Ganz entscheidend für das Funktionieren der Anlage ist ein ausreichend groß gewähltes Puffervolumen als Druckspeicher. (Hier ein Link zu einer Technische Abhandlung der IHK Nürnberg)(.Beachte bitte Kapitel 1.2.4 auf Seite 16) Und nun Simulieren, Testen, Einarbeiten und Verstehen! Dann wird es schon klappen. Gruß Quirin Dateianhang4 Kompressoren über analogen Drucksensor.zip (171 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 03/12/2021 13:28:58Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 03/12/2021 13:33:58 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf