14.06.2017 13:56 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Hallo nevskro, auf der Ausgangsseite brauchst du drei Leitungen (+, -, geschaltet). Bei zwei Leitern funktioniert das Relais wie ein einfacher Schaltkontakt, also klassisches mechanisches Relais mit Spule am Eingang und Kontakten am Ausgang. Bei elektronischen Relais, für diesen Frequenzbereich gibt es keine mechanischen Relais, muss für den Schalttransistor irgendwo das Bezugspotential herkommen, deshalb massegebunden. Ist für dein Anwendungsfall ja nicht weiter problematisch. Die Versorgung des Relais für die SPS holst du von dort, die für den µC eben von dessen Spannungsversorgung. Grüße Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf