19.12.2014 22:04 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hi nochmal! Kann sein das ich mich da geirrt habe. Werde das Programm am Montag aufspielen, werde dir dann noch ein Feedback zukommen lassen. |
20.12.2014 10:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Gern, für Fragen und Hilfe ist ein Forum ja da! |
04.12.2020 20:11 | |
Beigetreten: 31.03.2015 Letzter Bes: 08.03.2022 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo motmonti ich bin noch eher auf der ebene anfänger und hab mir einige progs bezüglich Heizung und ähnlichem angeschaut, nur leider finde ich nichts in der richtung Mischersteuerung mit 2 schützen. ich müsste den Bypassmischer nach sollwertvorgabe auf zeitbasis öffnen bzw schließen Hast du oder jemand hierzu eine idee oder gibt es ein ähnliches progi as ich eventuell übersehen habe ich sag schon mal besten dank für deine / eure hilfe schönen abend noch Gruss Franky |
04.12.2020 20:31 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 2208 Bewertung: (99) |
Hallo, Hat der Mischer Endlagenkontakte ? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.12.2020 20:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 33513 Bewertung: (4163)
|
Ist dies wichtig für die grundlegende Funktion? |
04.12.2020 21:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 33513 Bewertung: (4163)
|
Und was soll dies bei einer Heizungsmischung helfen? |
Folgen Sie uns auf