04.07.2023 16:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143)
|
Nein. LSC V8.0 kannte noch keine Modbusfähigen LOGO!s, die gab es erst mit der Version LSC V8.1. Das allein ist aber nicht entscheidend, sondern auch das LOGO! Basismodul. Schreibe mal genau, welche LOGO! du hast und welche Firmware die LOGO! hat. Wenn deine LSC Version eine Vollversion ist, kannst du sie auf die aktuelle Version LSC V8.31 kostenlos hochrüsten. Allerdings unterliegt der Download der Software einer Exportbeschränkung und verlangt eine erweiterte Registrierung. Schau die mal dies Thema an: Download-Links für aktuelle LOGO! Software und Firmware |
04.07.2023 16:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 33391 Bewertung: (4143)
|
Und hier noch eine kleine Historie zu den 0BA8 LOGO!s.
DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (88 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.07.2023 17:08 | |
Beigetreten: 04.07.2023 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 45 Bewertung: (0) |
Ach du große Schande, dann kann ich es also komplett vergessen, habe gerade deine Datei gelesen...! |
Folgen Sie uns auf