06.07.2023 12:04 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 2978 Bewertung:
|
Hallo Bezar_87, grundsätzlich empfiehlt Siemens, die Uhrzeiten über einen NTP-Server zu synchronisieren. Hauptgrund dafür ist, dass die verschlüsselte Kommunikation keinen großen Zeitunterschied zwischen den beiden Partnern zulässt. Die Lösung mit LSNTP - also die PLC als NTP-Server - funktioniert sehr gut. Sollte der Bausteinaufruf Fehler melden, so hilft ein Blick ins Handbuch (oder ein Post hier im Forum). Ich kann Dir versichern, dass das Panel auch die Sommer-/Winterzeitumstellung beherrscht. Das lässt sich prüfen, wenn die Uhrzeit auf einen Wert kurz vor der Umstellung gestellt wird. Schöne Grüße DateianhangSommerzeit.mpeg (89 Downloads) |
07.07.2023 06:58 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 8176 Bewertung:
|
Neue Frage von Bezar_87 wurde in ein separates Thema mit dem Titel LSNTP-Server 16#8600 und 16#87FF: Fehler bei der Abarbeitung intern gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf