23.08.2022 15:52 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 27.04.2023 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Vielleicht funktioniert das auch über Konverter I/F und F/I mit unterschiedlicher Skalierung. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man einen Zählerwert einer VD-Variablen zuordnen und gleichzeitig auf dieser Variablen den Modbus-Wert übertragen. Habe es aber nicht ausprobiert. Dann sollte das Programm im Anhang hilfreich sein, indem wahlweise durch 10 oder 100 geteilt wird. Ist dann keine Bitverschiebung, sondern eine Dezimalverschiebung. M.f.G. Scorp DateianhangDINT-Konverter.zip (127 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf