31.07.2024 13:01 | |
Beigetreten: 02.05.2023 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo, wie ist die Handhabung bei Bildbausteinen? In meinem Szenario rufe ich eine Bildbaustein (dieser enthält die Kurvenanzeige) in einem Popup auf, jedoch kann ich in dem Bildbaustein keine Archivvariable auswählen... Gibt es dafür einen anderen Workaround, oder geht das einfach nicht im Bildbaustein? (Ich nutze TIA V19 Upd2) Danke und viele Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 08/01/2024 08:51:47Neue Überschrift nach Splitten |
|
31.07.2024 13:23 | |
Beigetreten: 02.05.2023 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, ist schonmal schön zu hören das es einen Weg gibt. Ich werde das mal Versuchen. |
Folgen Sie uns auf