Industry Online Support
Technical Forum
24.10.2014 16:42 | |
Beigetreten: 24.10.2014 Letzter Bes: 15.08.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Cosmo_s, ich weiß nicht, ob das Thema noch relevant ist. Wie wäre es mit einem Wandler 50A/5A: 4NC5112-2BC20 Eine Lösung ohne Wandler, dafür mit neuem Überwachungsrelais wäre ein 3RR2241 mit 3-phasiger Überwachung auf Schein- oder Wirkstrom bis 16A. Grüße, CK |
Folgen Sie uns auf