22.02.2016 21:42 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 07.07.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Fot the 0BA6 you wil find here a programm to correcting meassurevalue The correcting is in block B002. You must change that block to your wishes. Dateianhangcorrecting.zip (67 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.02.2016 08:52 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (0) |
Hallo nochmal, also alle Hinweise sind wirklich gut und nützlich. Somit kann ich auf jeden Fall alles korrigieren. Es stellt sich mir dennoch die Frage in wiefern ich am Ende einen nicht ganz korrekten Wert erhalte. Ich meine normalerweise löst sich der Druckbereich von 4-20ma = 0-40 bar auf. Jetzt hätte ich 3,9-20ma? = 0-40 bar? Hat jemand Erfahrung mit 4-20ma Sensoren! Sind solche kleinen Startoffsets normal oder stimmt etwas mit meinem Sensor nicht! Das ist nämlich bereits der 2. Ein weiterer vom gleichen Typ fängt bei 4,8ma an. Da dachte ich das dieser defekt sei und habe prompt einen neuen gekauft. Ich habe eigentlich erwartet das so ein Sensor einfach exakt 4-20ma ausgibt. Im Anhang einmal das Datenblatt des Sensors! Viele Grüße und Vielen Dank DateianhangSeries 31003200Rev B.pdf (62 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: FOG2016 am: 23.02.2016 08:56:56 |
|
Folgen Sie uns auf