29.01.2018 08:07 | |
Beiträge: 42 Bewertung:
|
Hier noch das Bild von der Konfiguration des Analogverstärkers
|
29.01.2018 09:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.06.2023 Beiträge: 29988 Bewertung:
|
Hier mal ein Vorschlag mit Sensortyp 4-20mA und 3 Nachkommastellen.
DateianhangBlindleistungsfaktor_0BA8.Standard.zip (68 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.01.2018 10:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.06.2023 Beiträge: 29988 Bewertung:
|
Habe die Schaltung mal auf 0-20 mA umgestellt. Zusätzlich Meldung im Display, wenn der Geberstrom unter 3,9 mA fällt. Zur Funktion: Mit dem Schwellwertschalter B002 schalte bestimme ich, welche der beiden arithmetischen Anweisungen aktiv ist und zur Anzeige durchgeschaltet wird. DateianhangBlindleistungsfaktor_V2_0BA8.Standard.zip (44 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 29.01.2018 10:36:05 |
|
29.01.2018 14:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.06.2023 Beiträge: 29988 Bewertung:
|
Hier mal das Netzwerkprojekt.
DateianhangBlindleistungsfaktor_V2_0BA8.Standard.zip (49 Downloads) |
29.01.2018 15:06 | |
Beiträge: 42 Bewertung:
|
Hier am PC Mit der Demo Version funktioniert alles, aber später probiere ich es nochmal am anderen PC. Das Programm ist gut, Danke !! |
Folgen Sie uns auf