04.04.2011 22:25 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hy Leute, glaubt ihr, das man dann werte wirklich speichern kann. Die speichermöglichkeiten was ich bis jetzt gesehen hab sind eher nur festhalten von werten. Brauche dringend eine Lösung um Werte zu addieren. (sie dürfen sich nicht mehr verändern, nur wenn der nächste wert addiert wird.) Macht es sinn auf die 0BA7 zu warten, oder gibt es andere möglichkeiten. LG gesplittet von Was für Neuerungen gibts mit der nächstenLogo-Software? |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 05.04.2011 10:28neue Überschrift nach Splitting |
|
05.04.2011 19:14 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Was genau hast du vor? Betel hatte mal einen "Auf-Addierer" programmiert. Da wurde ein Wert gespeichert und immer mit einem aktuellen aufaddiert, gespeichert, aufaddiert, usw. Wenn du eine "einfache Speicherung" haben willst, schau dir mal das Suchergebnis an. Evtl. wird da was für dich dabei sein. |
07.04.2011 19:02 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Im Anhang findest du einen einfachen Speicher für einen Wert. Wenn der Schalter ein HIGH auf den S2 am MUX gibt, wir der am AI anliegende Wert gespeichert. Egal ob sich AI verändert. Dann habe ich noch für dich "min und max -Wert speichern" beigepackt. Vielleicht auch interessant. DateianhangAI_speichern.zip (655 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.04.2011 12:28 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung:
|
Hallo smaxi, evtl. hilft dieser Link https://www.automation.siemens.com/tf/WW/en/Posts/25664 MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
11.04.2011 16:23 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, siehe dir mal meine Antworten unter mit Stromwandler Energie berechnen an. dort findest du den Rechenweg (Integration) und wie das so geht... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
19.01.2023 15:07 |
|
Beigetreten: 21.12.2022 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 10 Bewertung:
|
|
Zuletzt bearbeitet von: Tiagexxl am: 01/19/2023 15:10:47 |
|
Folgen Sie uns auf