13.04.2017 20:24 | |
Beiträge: 35 Bewertung:
|
Hallo Ich habe ein KTP400 Comfort Panel der 2 gen. und ich habe 6 Logo 8 im Netzwerkprojekt am Laufen. Nun das Problem ich kann nur max 4 Verbindungen einrichten ich muss aber alle 6 Logos auf das Panel kriegen. Mir wurde gesagt das mit den Confortpanels bis zu 8 verbindungen möglich sind. Kann mir da jemand helfen wie und wo ich dies einstellen kann? Vielen Dank und frohe Ostern. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 17.04.2017 17:52:38Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.04.2017 23:19 | |
Beiträge: 35 Bewertung:
|
So schlecht diese Nachricht auch ist vielen Dank für die Auskunft |
04.04.2018 14:15 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 8140 Bewertung:
|
Neue Frage von Heizung71 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Logo 8 mit KTP400 Comfort Panel - Wie lässt man eine Grafik und zwei Analogwerte 0-5V anzeigen? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf