04.10.2022 19:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 33987 Bewertung: (4224) |
6ES7 212-1AD30-0XB0 ist aber in TIA V16 vorhanden. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
04.10.2022 20:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Bei mir nicht! Vielleich muß ich den HW-Katalog aktualisieren. Habe die Soft aber gerade erst installiert. |
05.10.2022 01:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 33987 Bewertung: (4224) |
Glaube ich nicht, weil sie mir schon in V14, V15 und V15.1 vorhanden ist. |
05.10.2022 01:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 33987 Bewertung: (4224) |
Glaube ich nicht, weil sie mir schon in V14, V15 und V15.1 vorhanden ist. |
05.10.2022 02:23 | ||
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 33987 Bewertung: (4224) |
Von dieser Seite kannst du das HSP Update downloaden. In der downloadbaren Beschreibung aller HSP Updates für V16 ist aber kein Update für 6ES7 212-1AD30-0XB0 enthalten.
Hier der Link für alle HSP Udates V16: |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.10.2022 04:53 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Danke für deine Hilfe, ich versuche es heute Abend ! Kann es an der Trail Version liegen? Haben den Lizenz Schlüssel noch nicht!? |
05.10.2022 04:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 33987 Bewertung: (4224) |
Denke nicht. Die Trial Version ist eine Vollversion, nur ist die Nutzung durch die Trial-Lizenz auf 21 Tage begrenzt. |
05.10.2022 15:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Problem gelöst was keines war! In der Ansicht PLC tauschen taucht dieses Gerät nicht auf. Lösche ich die alte PLC, dann taucht diese im Auswahlmenü auch auf. Danke für die Hilfe! |
05.10.2022 15:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 33987 Bewertung: (4224) |
Du hast nichts davon geschrieben, dass du schon ein Projekt mit dieser CPU hast. |
Folgen Sie uns auf