30.09.2021 13:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.06.2023 Beiträge: 30008 Bewertung:
|
Du kannst mit jeder LSC Version (4 oder höher) das Programm aus einer LOGO! auslesen, bearbeiten und anpassen. Du benötigst dazu nur das LOGO! Kabel und der entsprechende Treiber dazu muss installiert sein. Dann stellt dir dein PC eine virtuelle COM-Schnittstelle zur Verfügung, welche du dann bei der Übertragung auswählen musst. Den Treiber kannst du dir hier downloaden: CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers - Silicon Labs (silabs.com) Nachtrag: Es gibt zwei Treiberversionen für Windows: V10.1.10 für Windows 10 |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09/30/2021 13:24:45 |
|
30.09.2021 13:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.06.2023 Beiträge: 30008 Bewertung:
|
Im Anhang ein Auszug aus dem Handbuch der 0BA4.
DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA4 Kapitel 7.1.pdf (104 Downloads) |
Folgen Sie uns auf