15.03.2023 11:06 | |
Beigetreten: 15.03.2023 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo ! Ich habe eine Logo 12/24RCo 6ED1052-2MD00-0BA6 . Ist diese Logo kompatibel mit Software update 8.2 ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/15/2023 12:10:01Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.03.2023 11:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 33284 Bewertung: (4121)
|
Ja, und auch kompatibel mit der aktuellen LSC V8.3.1. Schau mal in Thema: Download-Links für aktuelle LOGO! Software und FirmwareDort findest du auch den Link zum Update auf V8.3.1. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.03.2023 13:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 33284 Bewertung: (4121)
|
Hier mal ein kleines Video. Es zeigt dir auch, wie du im Gerätemanager von Windows sehen, welche virtuelle COM-Schnittstelle erzeugt wird, wenn das Kabel gesteckt wird. DateianhangLOGO! 0BA6 mit LSC V8.3.1.zip (108 Downloads) |
20.03.2023 05:56 | |
Beigetreten: 15.03.2023 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für die Hilfe! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf