20.11.2020 10:02 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo rkoe27, haben Sie schon während der Übersetzung in der HWKonfig eine Warnung oder evtl. auch Fehlermeldungen erhalten? Können Sie eine Onlineverbindung aufbauen und den Diagnosepuffer auswerten? Es kann sich auch um das Problem handeln, wie im nachfolgenden FAQ beschrieben. Vielleicht hilft Ihnen dieser Beitrag weiter. Was ist beim Umstieg von den Vorgängerbaugruppen auf die Nachfolgebaugruppe CP443-1 bzw. CP443-1 Advanced zu beachten? Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf