04.12.2020 18:55 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 179 Bewertung:
|
Ich habe eine ähnliche Frage. Ich habe einige ältere 7er Logos, und eine 8er FS4, die NTP und Astro-Uhr kann. Nun benötige ich die Uhrzeit und die Astro-Uhr auf allen Logos. Im Prinzip könnte ich alleine für die Astro-Uhr einen Merker setzen und diesen per Netzwerk auf die anderen Logos schreiben. So mache ich das mit allen Tastsignalen über Logo-Grenzen. Im Prinzip könnte man auch die ganze Uhrzeit in ein paar byte abbilden. Aber geht es wirklich nicht, einfach die Uhrzeit auf allen anderen Logos mit der 8er-Logo zu synchronisieren, die NTP kann? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/07/2020 14:18:25Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.12.2020 21:52 | |
Beigetreten: 15.02.2018 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Oh Sorry, das mit den 7er LOGO's hatte ich nicht bedacht. |
Folgen Sie uns auf