31.12.2017 10:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag bei der ein Mehrfachfehler erkannt wird. Dazu frage ich I1 - I8 gleichzeitig in der Gegenrichtung ab. Wird nur ein Fehler ausgelöst, so ergibt sich immer die Summe 9. Dieses wird durch einen Analogschwellwertschalter abgefragt. Stimmt die Summe nicht, kann so auf Mehrfachfehler erkannt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre dir zyklische Abfrage der Eingänge mit einem zweiten Schieberegister. Dieses Taktet von 1 - 8 durch und die Schieberegisterbits werden mit je einem Eingang verknüpft. Somit werden auch zwei aktive Eingänge als Einzelfehler erkannt. Lediglich die Reihenfolge der Aktivierung fällt dann durch! DateianhangLogo-Störungsspeicher-4-fach+Doppelfehler.zip (52 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.12.2017 12:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Ich dachte du meintest meine Schaltung mit der 7! |
31.12.2017 12:16 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 1363 Bewertung: (42) |
Zur Erklärung: in den Störungszahlen sind nur die Ziffern relevant - also alle Ziffern außer 0 entsprechen der Störung bzw der Störungen zu diesen Zeitpunkt. Bei meiner Anwendung kommen Praktisch nie zwei Störungen gleichzeitig (diese müssten weniger als 10ms Abstand haben) Ist aber zB Motorschutz 3 und Motorschutz 4 in Serie geschalten so wäre die Anzeige wenn 3 fällt ... 34 ... 0 und wenn 4 fällt ... 4 ... 0. Bei 3 eben nicht 7 wie in der alten Variante. DateianhangLogo-Störungsspeicher-8-fach-2017-12-31.zip (50 Downloads) |
01.01.2018 12:08 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Im Anhang ist eine Variante für einen 4-fach-Fehlerspeicher mit maximal 15 Fehlern, die auch beliebig kombiniert auftreten dürfen. Als Fehlernummer wird der Binärcode dezimal dargestellt. Vielleicht kann da ja jemand was mit anfangen, ist bisher aber nur über die Simulation gelaufen. M.f.G. Scorp DateianhangFehlerspeicher.zip (50 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf