12.06.2019 17:01 | |
Beiträge: 61 Bewertung: (0) |
Hallo LB2019-Foli, ich hoffe das Du eine NC-Inbetriebnahmedatei und das SPS-Programm als Sicherung hast.? Ansonsten wird es wohl etwas schwer. Ich kenne nur den Status den Du beschrieben hast, aber versuchen kann man es. Habt ihr irgendetwas getauscht oder ausgebaut und wieder eingebaut? Auf Deinem Foto fällt mir auf, das die NCU/PLC als 3. Modul angeschlossen ist. Ist das ein Antriebs- oder Digitalisierungsmodul? Wenn es ein Antriebsmodul ist, kommt E/R-Modul, NCU/PLC und dann die Antriebe. Wenn es ein Digitalisierungsmodul (Messtaster, Lasertaster) ist, ist es korrekt angeschlossen. Überprüfe bitte ob das so richtig angeschlossen ist! Das Erste was zum Laufen gebracht werden muss, ist die NCU/PLC. Sie muss normal hjochgelaufen sein, heisst Status 6 am 7-Segment, und es darf nicht alles blinken. Prüfe bitte, ob die Pufferbatterie in Ordnung ist (Spannung) und die Memory-Karte richtig eingesteckt ist. Einfach mal im ausgeschaltenen Zustand rausziehen und wieder einstecken. Auch mal alle Steckverbindungen abziehen und wieder einstecken. Du solltest ein Urlöschen in Betracht ziehen (PLC und NCU). Wie und in welcher Reihenfolge das geschehen muss, kannst Du dem Inbetriebnahmehandbuch SINUMERIK 840D/810D SIMODRIVE 611 digital im Kapitel 5 entnehmen. Aber bitte erst die anderen Sachen prüfen. Das ist das Hauptziel, die NCU/PLC muss laufen! Wenn dieses erledigt ist, kann man sehen welche Fehler weiterhin auftauchen. Grüsse |
13.06.2019 17:03 | |
Beiträge: 61 Bewertung: (0) |
Hallo LB2019-Foli, auf der Memory-Karte sind egentlich nur alle Grunddaten für die Funktion der NCU (NC-systemsoftware, Firmware). Allerdings kann sie auch als Speicher für Sicherungen etc. verwendet werden. Bei einem Urlöschen werden diese Grunddaten gelesen. Das erstellte SPS-Projekt für die Maschine wird normal auf der HDD gespeichert. Da hast Du ja zur Not eine Sicherung von. Die Memory-Karte würde ich als letzte Lösung in Betracht ziehen. Probiere mal bitte diese Reihenfolge: 1. PLC–IBN–Schalter S4 auf Stellung 3 schalten. 2. NCK–IBN–Schalter S3 auf Stellung 1 schalten (dadurch wird das DRAM zwischen NCK und PLC gelöscht). 3. POWER ON bzw. Hardware–RESET durchführen. 4. PLC–Urlöschen.
Danach wird was blinken, aber nicht mehr alle LED`s. In der Regel wird danach das PLC-Projekt für die Maschine zuerst eingespielt. Blinkt danach die NC immernoch kann nochmals der NC-Puffer gelóscht werden. Danach ist die Maschine in einer Grundeinstellung und es sollte erst einmal nicht mehr blinken. Hat man diesen Zustand erreicht wird die Serieninbetriebnahme eingespielt und die Maschine neu in Betrieb genommen. Sollten danach Fehler auftauchen müssen diese analysiert und behoben werden. (sind meist nur Einstellungen in der Maschinedaden etc.) Kann man absulot kein stabilen Zustand durch Urlöschen erreichen, muss man in Betracht ziehen das die NCU-Steckkarte, NCU-Box oder die Memory-Karte defekt ist. Wobei meine persönliche Erfahrung immer ein Defekt der NCU-Steckkarte selbst ergab. Eine Memory-Karte habe ich noch nie tauschen mússen und an der NCU-Box nur Batterie und Lüfter Mit dem Formatieren der Karte kann man versuchen, braucht aber eine Abbildsicherung jener als diese noch funktioniert hat. (sollte sie wirklich kaputt sein?) Ich weiss jetzt nicht zu hundert Prozent ob da auch eine Lizensierung drauf ist, nicht das jene zerstört wird. Dann müsste eine neue Memory-Karte bzw. Lizenz bei Siemens erworben werden. Funktioniert der Ablauf Urlöschen wie oben beschrieben (besonders das Wechseln der Zustände der LED`s) oder hast Du überhaupt keine Reaktion beim Urlöschen? Grüsse
|
01.07.2019 18:01 | |
Beiträge: 61 Bewertung: (0) |
Hallo LB2019-Foli, es muss nicht zwangsläufig ein Fehler an der Stromversorgung vorliegen wenn die +5V nicht leuchtet. Einige NCU`s haben eine interne Spannungsüberwachung, welche bei undefinierten Zuständen die Stromversorgung abschaltet.
|
04.09.2019 14:57 | |
Beigetreten: 22.01.2010 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (0) |
Hallo, Wie schaut es mit deine Maschine aus? Wenn du Fragen hast, einfach bei mir melden. Sean Thomas |
Folgen Sie uns auf