12.06.2010 17:47 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
HALLO CCT Ich habe mal eine ERNSTE Frage an dich. Hast du die Festplatte bereits erneuert wie ich dir dazu geraten habe ? Es scheint sich im die selbe Maschine zu handel ! ? Siehe Forumsbeitrag: /tf/WW/de/Posts/21486 |
Karl |
|
13.06.2010 09:30 |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
War es denn dieselbe Maschine? |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 13.06.2010 09:43Siehts du? Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 13.06.2010 09:39P.S. Es gibt auch eine Editier - Funktion. Das heist hier "Beitrag bearbeiten" bzw. "Bearbeiten" Neudeutsch auch "Edit" genannt. Dann spart man es sich, jedesmal einen neuen Beitrag zu schreiben, wenn man mal im Kontext ergänzen will. Wenn noch niemand zuvor auf den eigenen Beitrag geantwortet hat, macht das den Thread doch deutlich übersichtlicher! Es heist ja "Support Forum" und nicht "Support Chat". Ob es für das Editieren / Bearbeiten allerdings soviele Prämienpunkte gibt, wie für einen neuen Beitrag, weis ich leider nicht... :-/ |
|
13.06.2010 10:14 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Ja, es war dieselbe Maschine. Ich habe mit ihm telefoniert. Leider wurde die Festplatte noch NICHT getauscht. Problem ist, eine Festplatte IDE kleiner 20 GB zu bekommen. (Neu, eine 10 Jahre alte Festplatte hat nur wenigSinn) (SSD von Siemens kosten um die 600 Euro) Telefonisch wurde das Problem analysiert und beseitigt. Die NCK lies sich NICHT ansprechen. Auch das laden der Standardmaschinendaten war NICHT möglich. (S3 auf Stellung 1) P.S: Es war KEIN Kabelbruch Es war der "Unsinn". Hallo Jürgen, ich denke mit Unsinn meinst du den Satzt hier: ************************************************************************************ Hinweis Die NCU–Baugruppe kann ohne Datenverlust aus der NCU–Box gezogen werden, da die Daten über einen Kondensator für ca. 15 min gepuffert werden. ************************************************************************************Quelle: https://www.automation.siemens.com/doconweb/showpdf.asp?item=2518&cd=sinumerik_simodrive_04_2010_d&scope=all&ResultSet=4521&CurrentItem=4521&ResultType=content Kapitel 12.5 Man kann natürlich auch die NCK tauschen bei diesem Problem Das hätte die gleiche Auswirkung. D.h. mit dem Einbau einer neuen NCKwürde die Maschine auch wieder läufen. Gruss |
Zuletzt bearbeitet von: Gebhardt Karl am: 13.06.2010 10:28Karl |
|
Folgen Sie uns auf