17.06.2009 09:25 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo allerseits, wir hatten eine Störungan einer CPU 414-2 (6ES7-414-2XK05-0AB0) inkl. MEM Card (6ES7-952 1KK00-0AA0) Im Diagnosepuffer unter anderem nachfolgender Eintrag: Ereignis 19 von 120: Ereignis-ID 16# 4535 DEFEKT: Abbruch durch Watchdog/processor exceptions Nicht anwenderrelevant : 28ff 04cc 0000 Bisheriger Betriebszustand: DEFEKT Angeforderter Betriebszustand: DEFEKT interner Fehler, kommendes Ereignis Laut Hilfetext zum Ereignis wurde die CPU durch eine interne Zeitüberwachung zurückgesetzt. Alle LED`s blinkten. Es war keine Verbindung zum PG möglich. Die CPU ließ sich erst nach dem Urlöschen wieder in Betrieb nehmen. Weis jemand was es damit auf sich hat ? Ich habe diesbezüglich eine Anfrage beim Service & Support laufen. Jedoch noch keine Rückinfo wegen der derzeit hohen Auslastung dort. Gruß Eleu DateianhangDiagnose_CPU_414_2.zip (219 Downloads) |
17.06.2009 09:56 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo yy1, danke für die schnelle Rückmeldung. Müsste eigentlich im ersten postingim Dateianhang vorhanden sein ? Hier noch mal als PDF. Gruß Eleu DateianhangDiagnose.pdf (222 Downloads) |
18.06.2009 11:46 | |
Beigetreten: 24.03.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 535 Bewertung:
|
Hallo Eleu, sorry den Dateianhang habe ich übersehen. Zur konkreten Fehlerursache kann ich leider auch keine genauen Auskünfte geben, habe aber 2 ähnliche Fälle dazu gefunden, bei denen ähnliche Probleme aufgetaucht sind:
Gruß, yy1 |
Folgen Sie uns auf