07.04.2015 09:45 | |
Beigetreten: 07.04.2015 Letzter Bes: 21.10.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo miteinander, habe da ein Problem mit einer S7-414-3PN/DP mit WinCC V7.2.x Anbindung. Bei
einem Kunden ist die CPU ist in den Betriebszustand Stopp gegangen und
alle LEDs waren an bzw. waren am Blinken. War selber nicht vor Ort habe
nur über Telefon und Fernwartung die Anlage wieder gestartet und die Meldungen aus dem Diagnosepuffer gezogen. Im Diagnosepuffer steht die Meldung: DEFEKT: Abbruch durch Watchdog / Processor exceptions Nicht anwenderrelevant: 4c45 011f 0000 Bisheriger Betriebszustand: RUN Angeforderter Betriebszustand: DEFEKT interner Fehler, kommendes Ereignis Die nächste Meldung im Diagnosepuffer war dann das ein Automatisches Uhrlöschen durchgeführt wird mit der folge das die CPU dadurch natürlich ihre Daten verloren hat und erst recht in Stopp geht. Nachdem ich kontaktiert wurde zur Fernhilfe blieb mir nichts anderes wie die Bausteine und Systemdaten neu in die SPS zu laden. Im Anschluss an das Laden, Anlage gestartet und alles startete als ob nichts gewesen ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage was die Ursache für diesen Fehler war. Der Fehler ist mir noch absolut unbekannt. Hatte vielleicht jemand hier schon einmal etwas ähnliches? Nachfolgend noch die Daten der SPS und im PDF die Diagnosemeldungen aus dem Speicher. Daten zur CPU Rack: UR2 6ES7 400-1JA01-0AA0 PS: 6ES7 407-0KA02-0AA0 CPU: 6ES7 414-3EM06-AB0 V6.0 mit IF 964-DP 6ES7 964-2AA04-0AB0 CP441-2: 6ES7 441-2AA05-0AE0 DateianhangStoerung.pdf (333 Downloads) |
Folgen Sie uns auf