02.01.2007 09:53 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also ich glaube Du solltest noch einmal kontrollieren was für ein Bediengerät du verwendest. Ich habe noch nie von einem TP370 gehört -> Nur MP370 Touch bzw. TP 270. Hast Du einmal die komplette MLFB Nummer?! Eventuell handelt es sich hier um eine OEM Version, die dann eventuell eine spezielle Image Datei benötigt. Ansonsten schau Dir mal den folgenden FAQ einmal an. Achte vor allen auf den richtigen "Imagepfad" den Du in ProSave vorgeben kannst. => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19701610 Gruß |
03.01.2007 07:26 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
Hallo, die komplette Nummer lautet 6AV 545-0DB10-0AX0 und es ist ein MP 370 Touch. Eine Update habe ich schon vollzogen, ohne Erfolg. |
03.01.2007 16:25 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung: (78) |
Hi, entweder hast Du etwas unterschlagen, aber solche MLFBs gibt es nicht. Bye |
03.01.2007 16:56 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
Hi, ich habe nochmal nachgeschaut, hier die komplette 6AV6 545-0DB10-0AX0 Danke...Gruß.. |
Folgen Sie uns auf