29.07.2018 22:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 32843 Bewertung: (4061)
|
Das Programm in gezippter Form wäre sinnvoller als ein Screenshot. |
30.07.2018 22:15 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, Danke fürs Feedback. Hab die ZIP-Datei angefügt. Es reicht mir auch ein Digitaler Merker. Ich kann alle Merker, Ein- und Ausgänge abfragen. Eine Verbindung der abgelaufenen Zeit mit einem analogen Merker funktioniert leider auch nicht. Lg DateianhangRollos.zip (21 Downloads) |
31.07.2018 21:42 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Außerdem benötigst Du auch Speicher dafür, da die abgelaufene Zeit eines Timers nur während der Laufzeit ausgegeben wird. Ist dieser jedoch inaktiv, ist logischerweise auch die abgelaufene Zeit auf 0. Ich vermute mal, dass für eine Visualisierung der Rollos eher z.B. sowas, wie in diesem Thread: Rollladen analog, geeignet ist. |
Folgen Sie uns auf