02.08.2022 22:40 | |
Beigetreten: 19.02.2018 Letzter Bes: 29.12.2023 Beiträge: 26 Bewertung:
|
Guten Abend zusammen, dem Wunsch entsprechend als .ZIP die Datei angehangen. Ich habe die Funktionsbeschreibung auch nochmals angepasst, die Ventile gehen nicht auf in der letzten Sekunde, sondern die Pumpe eine Sekunde vor Ablauf des letzten Ventils aus. DateianhangBeregnungssteuerung.zip (193 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: N-Sale am: 08/02/2022 22:52:24 |
|
05.08.2022 14:08 | |
Beigetreten: 19.02.2018 Letzter Bes: 29.12.2023 Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo in die Runde, ich habe nun gestern endlich weiterarbeiten können und bin auf ein Problem gestoßen, welches ich zwar im Hinterkopf hatte aber nicht mit einfließen habe lassen. Das Vorschaltgerät für die 24V Ventile packt nur sechs auf einmal. Daher müssen die Ventile getrennt betrieben werden. An sich bekomme ich dies mit einer AND/NAND Verbindung hin. Daraus resultiert, die ersten sechs Ventile laufen ab und es schalten sich die nächsten sechs zu. DateianhangTerrariensteuerung.zip (181 Downloads) |
05.08.2022 14:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 33348 Bewertung:
|
Hier mal ein Vorschlag für 6 Ventile (siehe Anhang). Du könntest auch eine Lösung mit Schieberegister einsetzen. DateianhangVentile_seriell_schalten_0BA8.Standard.zip (190 Downloads) |
05.08.2022 15:16 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
Super Idee mit den XOR |
Folgen Sie uns auf