28.02.2010 22:17 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Nachdem ich hier und im Forum Haustechnikdialog verschiedene Anregungen für den Aufbau einer Abtauschaltung gelesen habe, ohne jedoch eine konkrete Lösung zu finden, habe ich nun als Anfänger in Sachen Logo versucht, so eine Schaltung aufzubauen. Die eigentliche Anschaltung der Wärmepumpe erfolgt über eine externe Steuerung, die bereits vorhanden ist. Logo übernimmt im gegeben Fall direkt ein ON/OFF Signal auf I1. Beim Umbau einer Split-Klimaanlage (Aussengerät) in LW-Wärmepumpe kann die vorhandene Abtauschaltung nicht weiterverwendet werden, da sie sich im Innengerät befindet, welches nicht zur Verwendung kommt. Daher bin ich bei der Nachbildung von einer Anleitung in einem Service-Manual ausgegangen. Als Änderung zum Original, welches eine zeitliche Steuerung des Vorgangs vorsieht, habe ich jedoch eine rein temperaturabhängige Schaltung angedacht. Wenn die Temperatur am Verdampfer (Luft/Kältemittel-Wärmetauscher im Aussenteil) um weniger als 5 Grad über der Aussentemperatur liegt, wird eine Abtauung eingeleitet. Nimmt der Temperaturabstand wieder zu, wird die Abtauung beendet. Dazu sind zwei PT100 Temperaturfühler vorgesehen (AI2 für die Aussentemperatur und AI3 für die Verdampfertemperatur). Die Abtauung erfolgt nach folgendem Schema: - der Kompressor (Q1) wird ausgeschaltet - nach 5 Sekunden wird der Kältkreislauf durch Umkehren des 4-Weg-Ventils (Q2) umgekehrt - nach 55 Sek. schlatet der Aussenventilator (Q3) ab - nach 1 Minute läuft der Kompressor wieder an (und erwärmt aus der Wärmesenke den Verdampfer im Aussenteil, um das Eis zu schmelzen) Bei Beenden läuft folgende Routeine ab: - der Kompressor wird ausgeschaltet - nach 53 Sekunden läuft der Aussenventilator an - nach 55 Sekunden wird das 4-Weg- Ventil wieder umgelegt - nach 1 Minute läuft der Kompressor wieder an, die Wärmeerzeugung wird wieder aufgenommen Ganz klar sind mir die Einstellungen bei der Temperaturdifferenzschaltung noch nicht. Ich wollte eventuell eine Hysterese schalten, also etwa Abtauen Anfang bei Delta 5, Abtauen Ende bei Delta 6. Weiss jemand wie das geht? Die Schaltung lege ich diesem Posting bei. Kritik, Anregungen und Korrekturen sind willkommen. Ausserdem hat die Schaltung noch eine Überwachungsfunktion für den Strom des Kompressors, welche mittels Messwandler an AI1 (LEM AC Current transducer At-B10) von 0-10 A in 0-10V übertragen wird. Dadurch wird bei zu hohem Strom am Kompressor (>6 A) der Ventilator ausgeschaltet und bei 5 A wieder eingeschaltet. Leider wiess ich nicht wie die Parameter hier zu setzen sind. Eine analoge Funktion mit Ausschalten bei 10 A direkt am Kompressor ist im Aussengeràt bereits implementiert und daher nich in der Logo-Steuerung vorgesehen. Ebenso ist eine einfache Sicherheits-Übertemperaturabschaltung mit Thermostat am Vorlauf vorgesehen, die an I2 von der Logo als ON/OFF Kontakt interpretiert wird. Wer kann mir Tips zum Einstellen des Analogkomparators geben, etwa um eine Hysterese zu schalten? Wie muss der Schwellenschalter B009 auf den Messwandler abgestimmt werden? Dateianhangheatpump_plc.zip (182 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 01.03.2010 08:31gesplittet und umbenannt |
|
Folgen Sie uns auf