08.06.2012 09:55 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 3018 Bewertung: (1054) |
Hallo uldre
Wirkliche Fehler meldet man der Entwicklung und die werden dann auch von Siemensbehoben (z.B. mittels neuer Firmware). Auch wenn es Dir nicht gefallen mag, in diesem Fall ist eskein Fehler sondern ein "as designed" Verhaltendas obendrein auch noch im Handbuch als auchper FAQ dokumentiert ist.
Es sein denn man aendert entweder den Datentyp des DW's oder des FC Parameter (was typischerweise Bestandteil von jeder S5->S7 Konvertierung istda DB's meistens ihren header durch "dumme" onlinebackups verloren haben). |
Cheers |
|
08.06.2012 09:58 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Natürlich - Antwort wird dem Fachbereich weitergeleitet. |
Folgen Sie uns auf