Industry Online Support
Technical Forum
06.04.2010 12:12 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, das RS232 PC/PPI Kabel gibt es nur mit 9-poligem Stecker. Evtl. gibts bei Conrad, Schuricht, RS-Components einen 25-9 poligen Adapter. Der sollte funktionieren. ennst du das hier schon http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27058037? Hoffe das hilft |
06.04.2010 13:52 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo Helmut 13, ja den Beitrag kenne ich. Diesen wollte ich als Vorlage verwenden. 25 auf 9 polige Stecker gibt es. Nur keine 15 auf 9 polige. Ich hab mal die Steckerbelgung vom Scanner angehängt. Vielleicht kann man auch einen Stecker selbst herstellen. Kann allerdings mit den Bezeichnungen nicht so viel anfangen. Vielleicht kannst du mir etwas darüber sagen? Gruß DateianhangSteckerbelgung MS 4.pdf (276 Downloads) |
16.04.2010 08:45 | |
Beiträge: 292 Bewertung:
|
Hallo, baue und kaufe Dir ein Kabel mit 9/15 pol Stecker. Event. hat der Scannerhersteller sogar Programmmuster zur Einbindung. |
Folgen Sie uns auf